请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 客户问题:
我正在寻找通过 UART 调试端口(Pin14/Pin15/Pin35)实现的 TI CC2640芯片编程解决方案。 告诉我需要什么工具和应用程序?
我提出这一问题的原因是、我们的产品只能在组装后访问 UART 调试端口、我们需要将最终应用固件编程到 CC2640。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.