This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:通过 UART 进行编程的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600532/cc2640-programming-issue-through-uart

器件型号:CC2640

客户问题:

 

我正在寻找通过 UART 调试端口(Pin14/Pin15/Pin35)实现的 TI CC2640芯片编程解决方案。 告诉我需要什么工具和应用程序?

我提出这一问题的原因是、我们的产品只能在组装后访问 UART 调试端口、我们需要将最终应用固件编程到 CC2640。

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART 调试端口(引脚14/Pin15/Pin35)是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的回应:

    1。 我们使用的是封装“VQFN (48)”。

    2. CC2640引脚分配从 TI 数据表中,我还注意到可以使用 UART 端口重新编程内部存储器,如下面的屏幕截图6.6中所述

    3.“SmartRF Flash Programmer V2”可用于使用调试和串行接口进行编程。 请确认这一点并告诉我如何获得它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在寻找类似的产品: www.rcfocus.tw/.../cc26xx-flash-programr.html
    我自己设计该工具。 您的客户也可以设计它。