This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:多 BT-Mic 电话的 A3DP 配置文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602205/cc2564-a3dp-profile-for-multi-bt-mic-phone

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: BT-MSPAUDSOURCE

降级器、

正如我所记得的、CC2564 A3DP 配置文件可用于多扬声器应用。 您能否告诉我、可以将2个(或更多、比如3个) CC2564用于多 BT-Mic 会议电话?

以及如何使用2个 BT-MSPAUDSOURCE EVM 套件来构建它? 谢谢!

下面的方框图请注意、2个麦克风 应同时工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、您好!

    遗憾的是、这是不可能的。
    多扬声器解决方案接受一个流、并同时将其发送给多个同时播放该流的扬声器。

    如果我理解正确、您在这里建议的是、多个输入来自多个器件。
    每个麦克风将在输入端生成一个流、所有这些流将被共享。

    使用此功能不能选择支持多个输入流。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Loewy、
    是的、您的理解是正确的。
    非常感谢。