This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640R2F 可减小 RAM?的大小

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568274/cc2640r2f-reduces-the-size-of-the-ram

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的所有人:

我尝试将 cc2640移植到 cc2640R2、 但它 无法正常工作。   

我在 cc2640R2中发现 ICALL_ram0_start=0x200040a0、 在 cc2640中发现 ICALL_ram0_ADDR=0x200043E0。

我尝试更改 ICALL_ram0_start、但它不起作用。

?、我想知道 cc2640R2的 RAM 空间是否相对于 cc2640 μ s 减小

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否遵循 CC2640R2软件开发人员指南中的步骤?
    software-dl.ti.com/.../cc2640-to-cc2640r2.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    我是根据 CC2640R2软件开发人员指南执行该操作的。

    如果我只是减少程序中使用的 RAM 量、程序就可以运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、ROM 中有更多为堆栈代码保留的 RAM。 您可以尝试使用辅助 RAM 或减小系统堆栈大小(使用一半的大小,但尝试使用 TI-RTOS ROV 来查看和堆栈峰值并对其进行微调)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢