请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
尊敬的所有人:
我尝试将 cc2640移植到 cc2640R2、 但它 无法正常工作。
我在 cc2640R2中发现 ICALL_ram0_start=0x200040a0、 在 cc2640中发现 ICALL_ram0_ADDR=0x200043E0。
我尝试更改 ICALL_ram0_start、但它不起作用。
?、我想知道 cc2640R2的 RAM 空间是否相对于 cc2640 μ s 减小
谢谢。