This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564B FCC 测试-关于 VS_Enable_FCC_Test_Mode ()用法

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567591/cc2564b-fcc-testing---regarding-vs_enable_fcc_test_mode-usage

从您在这里的回复中,我了解到可以通过调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode ()将 CC2564B 置于 FCC 测试模式。 但是,我不清楚其中一个问题-我是否需要重复调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode(),或者只调用一次就足够了?

现在的情况是:

  1. 如果我只调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode()一次,我会看到 这个 模式。 但它在一秒内消失。
  2. 如果我在 while 循环内重复调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode(),我会重复看到相同的模式。

问题:

  • 哪种方法是正确的、1或2?
  • 如果它为1、我应该怎么做才能使模式重复出现?
  • 如果是2、后续 VS_Enable_FCC_Test_Mode()调用之间是否需要某种延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Bluetopia SDK 1.4 R2 (CC256XMSPBTBLESW-v1.4 R2)。 如果您想从我那里获得更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的请求者已分配给相关专家。
    请期待收到有关此问题的后续答复。
    BR
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是在我的帖子被错过的情况下发布提醒。 谢谢您...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Unni、

    很抱歉耽误你的时间。

    只需调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode() API 一次。 我怀疑如果您将此 API 添加到主应用程序(XXXDemo.c)中、演示将对 CC256x 进行编程的一些其他任务(如使器件可配对/可扫描/可连接等)可能会干扰频谱分析仪上看到的连续 TX 波。

    能否使 InitializeApplication()函数中的设备不可配对、不可扫描和不可连接? 之后、您应该能够看到连续 FCC 测试模式。

    如果这不起作用、您能否共享整个 XXXDemo.c 文件、以便我查看。

    此致、
    Vihang