请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
从您在这里的回复中,我了解到可以通过调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode ()将 CC2564B 置于 FCC 测试模式。 但是,我不清楚其中一个问题-我是否需要重复调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode(),或者只调用一次就足够了?
现在的情况是:
- 如果我只调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode()一次,我会看到 这个 模式。 但它在一秒内消失。
- 如果我在 while 循环内重复调用 VS_Enable_FCC_Test_Mode(),我会重复看到相同的模式。
问题:
- 哪种方法是正确的、1或2?
- 如果它为1、我应该怎么做才能使模式重复出现?
- 如果是2、后续 VS_Enable_FCC_Test_Mode()调用之间是否需要某种延迟?