This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:主机测试版本-更改引脚

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602994/cc2541-host-test-release---changing-pins

器件型号:CC2541

您好!

在 HostTestRelease 项目中、如何围绕引脚配置进行切换、特别是针对 RX 和 TX 线? (还是它们不可配置? 如果是、RX 和 TX 线对应于哪些引脚? 我似乎找不到有关此内容的任何文档。)

谢谢、

艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、P0.2用作 UART RX、P0.3用作 TX。 这是 UART0 alt.1、您可以将其修改为 UART0 alt.2 (P1.5作为 TX、P1.4作为 RX)或 UART1 alt.1 (P0.4作为 TX、P0.5作为 RX)或 UART1 alt.2 (P1.6作为 TX、P1.7作为 RX)。 有关详细信息、请参阅 CC254x 用户指南。