请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
在 HostTestRelease 项目中、如何围绕引脚配置进行切换、特别是针对 RX 和 TX 线? (还是它们不可配置? 如果是、RX 和 TX 线对应于哪些引脚? 我似乎找不到有关此内容的任何文档。)
谢谢、
艾伯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 HostTestRelease 项目中、如何围绕引脚配置进行切换、特别是针对 RX 和 TX 线? (还是它们不可配置? 如果是、RX 和 TX 线对应于哪些引脚? 我似乎找不到有关此内容的任何文档。)
谢谢、
艾伯特