This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:应用程序构建错误

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, SYSBIOS, BLE-STACK, CC2650, CC2650RC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600877/ccs-cc2650stk-app-build-error

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSBLE-STACKCC2650CC2650RC

工具/软件:Code Composer Studio

我可以构建 sensortag_cc2650stk_stack、而不会出现任何问题。  

当我尝试构建应用程序时、我收到以下错误

"C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/app_ble.cfg "
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/app_ble_pem3.cfg 配置 app_ble.xem3 ...
tools/subdir_rules.mk:12:目标'build-2106586031-InProc '的配方失败
错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第275行:TypeError:xdc.services.intern.xsr.Value$Obj@a406d6::xdc.runtime.Error 不是函数、而是对象。 (C:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/om2.xs #54)
gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-2106586031-InProC]错误1.
gmake:***[build-2106586031]错误2.
gmake[1]:离开目录'C:/Users/development/workspace_v7/sensortag_cc2650stk_app/FlashROM
tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-2106586031'的配方失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

堆栈和应用程序的设置是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:

    您使用的是哪个版本的 TI RTOS? 请使用 BLE-Stack v2.2.1 SDK 版本说明中列出的相关性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本说明中说.. SDK 是使用以下集成开发环境(IDE)和 Windows 7主机平台上的组件构建和测试的。 使用下面未列出的其他 IDE 版本或 TI-RTOS 安装可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。 TI-RTOS 版本2.20.01.08

    我使用的是 Windows 10、项目的堆栈部分构建良好。

    查看备份错误列表..
    C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/BIOS.c。

    >>编译失败
    gmake[1]:离开目录`C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650lp/simple_ap/ccs/config/src/sysbios
    库构建失败。

    似乎是问题的主要原因。 对于什么库、此错误意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10不应该是问题。 但是、我确实注意到您没有按照发行说明中的规定使用 TI ARM 编译器 v5.2.6。 其他编译器存在已知问题。 如果能够顺利编译、但看不到器件广播、则需要在应用程序和堆栈项目中更改编译器版本。

    您能否发送完整的构建日志? 我需要更多信息来确定正在发生的情况。 您的 BIOS.c 文件位于指定的路径中、还是您的 TI RTOS 位于不同的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel、
    我不确定在 IDE 中设置 TI 编译器的位置。我将查看、但与此同时、这里是日志。 我没有更改任何设置、我尝试在导入后直接构建它。


    ****为项目 sensortag_cc2650stk_app 构建配置 FlashROM ****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
    gmake[1]:输入目录'C:/Users/development/workspace_v7/sensortag_cc2650stk_app/FlashROM
    '生成文件:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/app_ble.cfg '
    '调用:XDCtools '
    "c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/uia_2_00_06_52/packages /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_17.3.0.STS/include /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/icall/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/dev_info;" xdc.tools.configuro -configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC2650F128 /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/examples/sensortag/cc26xx/app /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/rom /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/hid_dev/cc26xx -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_17.3.0.STS /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/controller/cc26xx/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/batt/cc26xx /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/keys "-compileOptions "-mv7M3\-code_state=t ti.target.arm.elf.elf.c -cn-cn-trab-cn"-cn-trab-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/oad/cc26xx include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/roles -"--include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/roles/cc26xx --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/inc --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/sensor_profile/cc26xx --include_path="C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/heapmgr /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/target/_common /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/icall/src/inc /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/services/src/sdata /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages/ti/mw/sensors --include_disable--include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/target /ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/osal/src/inc /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/cc26xxware_2_24_02_17393 /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages/ti/mw/sensortag --include_path=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/hal/src/target/_common/cc26xx --include_ctrades=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/icall/src --include_path="CC26XX"--include_ctrade-c.com.cn"/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/components/services/src/saddr --include_path=cn_sexcluse-c.com.cn"/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages/ti/mw/extflash --include_path=cn_sexcluse-c.com.cn"--include_path=cn"--include_path=cn_sexcluse-c.com.cn"--include_c.com.cn_sexitude"--cn_sexitude_path=cn"--cn_sexitude"--cn_c.com.cn_sexitude"--c.com.cn":cn_path=cn_sexitude"--cn_sbe-c.com.cn_sexitude"---cn"--cn_sbe-c.com.cn_sexit_path=cn_sexitude"--cn:cn:cn"-- define=ICALL_MAX_NUM_ENCEDIC=11 --define=ICALL_MAX_NUM_TES=8 --define=power_Saving --define=use_ICALL --define=XDC_RUNIT_ASSERT_DISABLE_ALL --define=XDC_RUNIT_LOG_LOW_AL_ALL --c99 --gen_suppress=48=funi_abi_disable_subsection=/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/app_ble.cfg --rebidag=2-funi_disable_off-subsection=48 -isdag=2-eabi-display_dispage=dag=dag=dag=
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/app_ble_pem3.cfg 配置 app_ble.xem3 ...
    tools/subdir_rules.mk:12:目标'build-2106586031-InProc '的配方失败
    错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。
    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第275行:TypeError:xdc.services.intern.xsr.Value$Obj@12f0d4f::xdc.runtime.Error 不是函数、而是对象。 (C:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/om2.xs #54)
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1.
    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-2106586031-InProC]错误1.
    gmake:***[build-2106586031]错误2.
    gmake[1]:离开目录'C:/Users/development/workspace_v7/sensortag_cc2650stk_app/FlashROM
    tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-2106586031'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:

    您所使用的 XDC 工具的版本与您所使用的 TI-RTOS 版本似乎不兼容。 我查看了 TI-RTOS 发行说明、该版本已通过 XDCTools 3.32.00.06的验证。 您可以在此处获取旧版本: software-dl.ti.com/.../index.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将版本改回3.32.00.06。  我得到相同的误差。

    >>编译失败
    gmake[1]:离开目录`C:/ti/simplelink/rollbackBackupDirectory1/C/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/src/sysbios
    库构建失败。
    tools/subdir_rules.mk:12:目标'build-2106586031-InProc '的配方失败
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "、第874行:警告:隐式声明函数"printf"
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "、第874行:错误:视在调用圆括号之前的表达式必须具有(指针到)函数类型
    在编译"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "时检测到1错误。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    gmake:***[C:/ti/simplelink/rollbackBackupDirectory1/C/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/src/sysbios/sysbios.aem3 ]错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1.
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.h'
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-2106586031-InProC]错误1.
    gmake:***[build-2106586031]错误2.
    gmake[1]:离开目录'C:/Users/development/workspace_v7/sensortag_cc2650stk_app/FlashOnly_OAD
    tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-2106586031'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:

    这看起来是一个不同的错误。 您是否恢复到 TI ARM v5.2.6编译器? 相关说明请参阅 TI BLE 软件开发人员指南第2.6.3.2节。

    您使用 CC2650传感器标签作为开发平台、对吧? 您能否尝试为该器件构建其中一个 TI RTOS 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我讨厌看起来很密集、但我使用的是 CCS7、这些是它允许的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:

    无需感到密集。 我忘记了自编写《软件开发人员指南》的那一部分以来、该过程发生了一些变化。

    以下是指向最新版本的软件开发人员指南中相同部分的链接 :software-dl.ti.com/.../platform.html

    该指南是为 CC2640R2编写的、因此它不会完全应用于您的开发、但本节确实如此。 完成这些步骤后、您应该会在下拉菜单中看到"TI ARM 编译器 v5.2.6 "选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。  我看到过这一点、但没有将版本2和2放在一起。  这是尝试选择5.2.6时出现的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:

    如果您点击"Next"、它是否会在5.2.x 流中显示另一个 ARM 编译器版本? 我认为您可以使用较新版本。

    同时,您是否有机会尝试构建 TI-RTOS 示例之一(可在 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08->Examples->TI->CC2650STK 中找到),以查看是否遇到相同的错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Duane:

    在查看您发送的最新日志时、我注意到以下路径:C:/ti/simplelink/rollbackBackupDirectory1/C/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/src/sysbios

    当我尝试同一个项目时、路径为:C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag/ccs/config/src/sysbios

    在切换 XDC 工具版本之前、路径似乎是正确的。 您是否对项目进行了任何修改? 我建议尝试全新编译或重新导入工程、以查看是否更正了任何内容、并检查 TI-RTOS 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一部分是无法加载更高编号的5.x.x 编译器、因为我获得 了以下内容。

    无法完成请求。 有关详细信息、请参阅错误日志。
    "ARM 编译器工具"将被忽略、因为已安装较新版本。
    "ARM 编译器工具"将被忽略、因为已安装较新版本。

    第二部分、我选择16.9.x.x、然后得到以下内容。

    "C:/ti/simplelink/rollbackBackupDirectory1/C/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/target/board.c "

    >>编译失败
    Startup/subdir_rules.mk:9:目标'startup / board.obj 的配方失败
    "C:/ti/simplelink/rollbackBackupDirectory1/C/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/common/cc26xx/../../boards/CC2650STK/CC2650STK.c "、第149行:错误#20:标识符"UARTCC26XX_HWAttrsV1"未定义
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_00_04/packages/ti/drivers/rf/RF.h "、第371行:错误#20:标识符"RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t"未定义

    (笑声)

    '完成的建筑:C:/ti/simplelink/rollbackBackupDirectory1/C/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/src/profiles/roles/cc26xx/peripheral.c '
    '
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

    我将尝试构建其他传感器标签示例之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试传感器 LCD 项目、在 hwi.c 文件上获取错误。

    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "、第874行:警告:隐式声明函数"printf"
    "C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "、第874行:错误:视在调用圆括号之前的表达式必须具有(指针到)函数类型
    在编译"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c "时检测到1错误。
    gmake.1]:***[BIOS.obj]错误1.
    gmake:***[C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650stk/sensortag_lcd/ccs/config/src/sysbios/sysbios.aem3 ]错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1.
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.h'
    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/app_ble_pem3.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-460815823-InProC]错误1.
    gmake:***[build-460815823]错误2.
    gmake[1]:离开目录'C:/Users/development/workspace_v7/sensortag_lcd_cc2650stk_app/FlashOnly_OAD
    tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-460815823'的配方失败
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 了 hid_adv_remote_cc2650rc_app。  stk 部件构建无错误,应用程序生成以下...

    "C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_01_18/examples/cc2650rc/hid_adv_remote/ccs/config/app_ble.cfg "

    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...

    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

    从 package/cfg/app_ble_pem3.cfg 配置 app_ble.xem3 ...

    tools/subdir_rules.mk:12:目标'Build-1220596001-InProc '的配方失败

    错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。

    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第275行:TypeError:xdc.services.intern.xsr.Value$Obj@42ec38::xdc.runtime.Error 不是函数、而是对象。 (C:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/om2.xs #54)

    gmake.exe:***[package/cfg/app_ble_pem3.xdl]错误1.

    JS:"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。

    gmake[1]:***[Build-1220596001-InProC]错误1.

    gmake:***[Build-1220596001]错误2.

    gmake[1]:离开目录'C:/Users/development/workspace_v7/hid_adv_remote_cc2650rc_app/FlashROM

    tools/subdir_rules.mk:9:目标'build-1220596001'的配方失败

    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我尝试导入其中的任何一个

    请参阅下面的详细信息。

       错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

       错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

       错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

       错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

       错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

    这些是我尝试导入的项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否连接提供错误的 Hwi.c? 您是否修改了此文件(或 TI-RTOS 产品中的任何文件)? TI-RTOS 文件不包括 printf。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是唯一一个被编辑的文件、因为我得到了一个永远循环。 我在那里设置了一个断点、并尝试添加一条对变量进行计数的行。 之后、出现了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来编辑中存在编译器错误。 是否可以删除添加的新行并确认其工作正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了所有编辑内容、因此该文件就像我开始编辑之前一样。 相同的误差。 就像文件被移动到某个位置、它无法再找到该文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我突出显示的 printf 错误或原始错误(如下)

    错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.sysbios.KNL”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。

    如 Rachel 所述、您必须将 XDCtools 3.32与您拥有的 TI-RTOS 产品配合使用。 3.50将不起作用。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经尝试过各种版本的编译器、XDC 工具、没有成功。 我已移动到另一台机器并正在重新开始。
    到目前为止、我可以加载13xx 项目、但仍然无法加载26xx 项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法加载或无法构建? 如果无法构建、请显示构建错误以及您正在使用的 TI-RTOS、XDCtools、编译器和 BLE SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我尝试导入26xx 项目(空或显示)示例时、我遇到有关空项目的错误。 它们存在于我的驱动器上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否包含我请求的项目(TI-RTOS、XDCtools、编译器和 BLE SDK)的版本? 您能否包含错误的快照(如适用、显示详细信息)。 请提供您正在执行的确切步骤。 例如...
    1.在 CCS 的 Resource Explorer 中,我选择...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多次删除并重新加载后、我可以至少导入和编译以下工程。

    但是,当我开始调试时,会出现以下错误....

    无法在"C:\Users\Barry\workspace_v7\ble5_simple_broadcaster _cc2640r2lp_app\FlashROM_StackLibrary/./../../../driverlib/chipinfo.c 中找到源文件
    找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。