This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:在 cc2640上配置未使用的 IO

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602420/cc2640-configuring-the-unused-ios-on-cc2640

器件型号:CC2640

您好!

我仅使用5个 IO、并按以下方式进行配置。

const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={

Board_WAKE_PIN | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/*通过外部下拉电阻器唤醒线路*/
Board_I2C_SCL | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/* I2C-CLOCK *
Board_I2C_SDA | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/* I2C-DATA *
BOARD_PWR_STEPUP_3V_STATUS | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/*检查是否启用了 STEPUP *
Board_PWR_STep_3V_EN | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/*最初通过外部下拉关闭*/
PIN_TERMINATE /*终止列表 */
}; 


cc2640在待机模式下消耗的电流为2.3mA、过高。 我还应该配置未使用的 IO 吗? 它会对电流消耗产生影响吗?

我应该设置什么状态的未使用 IO、以便不消耗电流?

请帮帮我。 情况紧急。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您确定 CC2640处于待机模式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    如何确保它处于待机模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要测试哪个 BLE 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 simple_peripheral。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在项目编译器选项中定义 power_saving?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它已定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您逐个断开 IO 引脚、以确认它是否由 IO 电流泄漏引起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在定制板上有这些引脚。 您的意思是说逐个禁用引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    我逐个验证了每个引脚。 它们不会导致任何电流泄漏。 如何检查我的器件(cc2640)是否真正进入待机模式?

    正在等待您的回复。