请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我仅使用5个 IO、并按以下方式进行配置。
const PIN_Config BoardGpioInitTable[]={ Board_WAKE_PIN | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/*通过外部下拉电阻器唤醒线路*/ Board_I2C_SCL | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/* I2C-CLOCK * Board_I2C_SDA | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/* I2C-DATA * BOARD_PWR_STEPUP_3V_STATUS | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/*检查是否启用了 STEPUP * Board_PWR_STep_3V_EN | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN、/*最初通过外部下拉关闭*/ PIN_TERMINATE /*终止列表 */ };
cc2640在待机模式下消耗的电流为2.3mA、过高。 我还应该配置未使用的 IO 吗? 它会对电流消耗产生影响吗?
我应该设置什么状态的未使用 IO、以便不消耗电流?
请帮帮我。 情况紧急。
非常感谢。