This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:CC2650EM-7ID -RD + SmartRF06EB 的 I/O 映射

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602626/cc2650em-7id-rd-i-o-mapping-for-cc2650em-7id--rd-smartrf06eb

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我正在关注名为 任务创建和控制以实现连续 ADC 缓冲区的 Sensor Controller Studio 小节中的 Simple Link Academy 中的一个实验。 在 I/O 映射中、我找不到 r CC2650EM-7ID -RD + SmartRF06EB 的模拟输入引脚。 对于 cc2650 Launchpad I/O 名称是 DIO 23、但 我找不到 r CC2650EM-7ID -RD + SmartRF06EB。我已附上 I/O 映射的屏幕截图。我可以将哪个引脚用于模拟输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、

    在7x7封装上、DIO23至 DIO30均为模拟电容。 数据表和技术参考手册中对此进行了说明。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回复。我想提供 SmartRF06评估板的模拟输入。评估板上的 RF2.5和 RF 2.6是否正常工作?