请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
我已将 FCC 测试添加到我的代码中、参考
1) 1)连接到 CC2540。
2) 2)向发出命令
a)关闭广播
b)使能按钮的标志以循环 FCC 测试
3) 3)按下按钮以循环测试。
我连接了一个功率计、并测量每个测试频率的功率输出、但未测量任何结果。
也testFMode 假定为 testMode.
它提到了器件睡眠。 发出命令后是否将器件置于睡眠状态?
对于 FCC 测试、我是否可以有一个仅用于 FCC 测试的简单代码。 它是否必须是发布给客户的最终代码、还是只是硬件测试。