This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:FCC 测试

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570070/cc2540-fcc-tests

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

我已将 FCC 测试添加到我的代码中、参考

1) 1)连接到 CC2540。

2) 2)向发出命令

a)关闭广播

b)使能按钮的标志以循环 FCC 测试

3) 3)按下按钮以循环测试。

我连接了一个功率计、并测量每个测试频率的功率输出、但未测量任何结果。

testFMode 假定为 testMode.

它提到了器件睡眠。 发出命令后是否将器件置于睡眠状态?

对于 FCC 测试、我是否可以有一个仅用于 FCC 测试的简单代码。 它是否必须是发布给客户的最终代码、还是只是硬件测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解了以下 wikipage?
    processors.wiki.ti.com/.../FCC_ETSI_Test
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的代码基于同一链接。

    我已连接设备、因为我需要发出命令来启动测试。

    按钮可循环执行测试、完成所有测试后、它将关闭。

    是否有允许重新分配 FCC 按钮以验证输出功率的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    您可以通过更改板级配置文件引脚映射来更改密钥的定义。 例如、请参阅如何在 Project Zero 中定义密钥以与 LUANCHXL-CC2650配合使用。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JXS、不太理解您的信息。

    什么是 Project Zero? 此外、我的 MCU 是 CC2540而不是 cc2650。