This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:多路连接和间隔

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602345/rtos-cc2640r2f-mutiple-connections-and-interval

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我想创建一个可连接多达3个器件并收集其数据的应用程序。 问题是我不明白我需要使用哪个连接接口来获取所有数据:

如果我们看一下图片、现在有一个示例。 :1个接口为15ms,我们可以看到250字节的数据包!

数据:数据大小为250字节。 因此、每个器件都应使用一个数据包传输250字节数据。

如果我尝试连接下一个器件:那么我们将看到下图:

数据包不再在一个数据包中传输。 可能目前代码并不完美、因为之后两个器件只传输空的数据包。 如果数据传输需要更多时间、这不是我的解决方案。

是否可以使用某些连接接口以尽可能快的速度传输数据。

也许我对连接间隔有一些看法。

谢谢大家!

此致、

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    是否可以附加监听器日志?

    我不确定问题是什么-当您增加时间间隔或减少时间间隔时会发生什么情况?

    理想情况下,您需要使用允许发送多个(250字节数据包+空主数据包)+帧间间隔(IFS)时间的连接间隔。

    对讲机将自动连接以确保所有连接保持有效。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rebel、
    您在我的第一篇帖子中看到了图片吗?

    第一张图片显示了一些数据传输:intervall:15ms ->,您会看到250字节的数据包。
    之后、您可以在第二张图片中看到它:我连接下一个器件(iPhone)、现在您可以看到"ReadRequest"和"ReadRSP"之间的接口大得多。(黄色标记点是连接点、最后是传输的数据包)。

    此时、每个器件都会获得相同的接口。 可能是错误的。 我不知道。 可能有多个连接的一些设置。


    此致、
    罗马