请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我想创建一个可连接多达3个器件并收集其数据的应用程序。 问题是我不明白我需要使用哪个连接接口来获取所有数据:
如果我们看一下图片、现在有一个示例。 :1个接口为15ms,我们可以看到250字节的数据包!
数据:数据大小为250字节。 因此、每个器件都应使用一个数据包传输250字节数据。
如果我尝试连接下一个器件:那么我们将看到下图:
数据包不再在一个数据包中传输。 可能目前代码并不完美、因为之后两个器件只传输空的数据包。 如果数据传输需要更多时间、这不是我的解决方案。
是否可以使用某些连接接口以尽可能快的速度传输数据。
也许我对连接间隔有一些看法。
谢谢大家!
此致、
罗马