This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:编解码器将数据发送到 cc2564#39的 PCM 端口、但耳机没有声音、这是编解码器默认配置参数

Guru**** 2946300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602385/cc2564modaem-codec-send-data-to-cc2564-s-pcm-port-but-the-headset-have-no-sound-is-what-codec-default-config-para

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW、 CC2564

MCU 在 STM32F4 MCU 上使用 STM32f407、CC256XSTBTBLESW TI 双模 BluetoothRegistered协议栈

日志:
Openstack()。
蓝牙堆栈 ID:1.
已初始化 WBS 支持。
器件芯片组:4.1
BTPS 版本 :4.0.2.1
项目类型 :6.
固件版本   :7.26
应用程序名称     :HFPAGDemo
应用程序版本  :0.3.
本地 BD_ADDR:0x0017E9E57D52
GAP_SET_connectable_Mode (cmConnectable)。
GAP_SET_DISCOVERILEY_Mode (dmGeneralDiscoverable、0)。
GAP_SET_PACIFICE_Mode (pmPairableMode)。
GAP_Register_Remote_Authentication()成功。

(二
*命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、           *
*                 结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
*                 UserConfirmationResponse、                    *
*                 SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
*                 SetPairabilityMode、                          *
*                 ChangeSimplePairingParameters、               *
*                 GetLocalAddress、SetLocalName、GetLocalName、 *
*                 SetClassOfDevice、GetClassOfDevice、          *
*                 GetRemoteName、ManageAudio、                  *
*                 OpenAudioGatewayClient、CloseAgClient       、*
*                 ServiceDiscovery、UpdateControlIndicators、   *
*                 CallWaiting、SendCallerIdNotification、       *
*                 SetRingIndication、RingIndication、           *
*                 SetVoiceRecognitionActivation,               *
*                 SetSpeakerGain、SetMicroPhoneGain、           *
*                 DisableRemoteSoundEnhancement,               *
*                 SendOperatorInfo、SendIncomingCallState     、*
*                 SendSubNumber、SendCallList、                 *
*                 帮助                                         *
(二

HFAGGRE16>查询
返回值为0 GAP_PERITY_Inquiry ()成功。

HFAGGRE16>
GAP 查询进入结果:0x075717667657。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
GAP_Inquiration_Result:找到1个
GAP 查询结果:1、0x075717667657。

HFAGGRE16>对1
GAP_Initiate_Bonding (专用):功能成功。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
atLinkKeyRequest:0x075717667657
GAP_Authentication_Response ()成功。

HFAGGRE16>
atPINCodeRequest:0x075717667657

使用以下命令进行响应:PINCodeResponse

HFAGGRE16>PINCodeResponse 0000
PINCodeResponse。
GAP_Authentication_Response ()、Pin Code Response Success。

HFAGGRE16>
atLinkKeyCreation:0x075717667657
链接密钥:0xAE8E42EB62862D1E68E7CD191B3990B
链路密钥存储在本地。

HFAGGRE16>
ATAuthenticationStatus:0 Board:0x075717667657

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>ServiceDiscovery 1 11.
SDP_Service_Search_Attribute_Request (耳机)成功。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
接收到 SDP 服务搜索属性响应(大小= 0x0010)
服务记录:1:
属性 ID 0x0000
类型:无符号整型= 0x00010002
属性 ID 0x0001
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1108
键入:UUUUID_16 = 0x1203
属性 ID 0x0004
类型:数据元素序列
类型:数据元素序列
键入:UUUID_16 = 0x0100
类型:数据元素序列
键入:UUUID_16 = 0x0003
类型:unsigned Int = 0x03
属性 ID 0x0005
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1002
属性 ID 0x0006
类型:数据元素序列
类型:无符号整型= 0x656E
类型:无符号整型= 0x006A
类型:unsigned Int = 0x0100
属性 ID 0x0008
类型:无符号整型= 0xFF
属性 ID 0x0009
类型:数据元素序列
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1108
类型:无符号整型= 0x0102
属性 ID 0x0100
类型:文本字符串=耳机
属性 ID 0x0302
类型:布尔值= false

HFAGGRE16>OpenAudioGatewayClient 1.
蓝牙设备地址:0x075717667657
打开远程免提端口= 0001
HFRE_Open_Remote_handsfree_Port:函数成功 ID = 0001。
OpenRemoteHandsFreePort:HFRE_Update_Current_Control_Indicator_Status 函数状态0。

HFAGGRE16>
atLinkKeyRequest:0x075717667657
GAP_Authentication_Response ()成功。

HFAGGRE16>
HFRE 打开端口确认、ID:0x0001、状态:0x0000。

HFAGGRE16>
HFRE 开放服务级别连接指示、ID:0x0001
                    RemoteSupportedFeaturesValid:true
                         RemoteSupportedFeatures:0x0000009F
                 RemoteCallHoldMultipartySupport:0x00000000
HFRE_Enable 呼叫线路识别

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:35.

HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:38.

HFAGGRE16>HFRE 呼叫线路识别通知激活指示,ID:0x0001,启用:true。

HFAGGRE16>HFRE 呼叫等待通知激活指示,ID:0x0001,已启用:true。

HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:11.

HFAGGRE16>ManageAudio 1.
HFRE_SETUP_Audio_Connection:功能成功。

HFAGGRE16>
HFRE 音频连接指示、ID:0x0001、状态:0x0000。

HFAGGRE16>
HFAGGRE16>HFRE 扬声器增益指示、ID:0x0001、扬声器增益0x000E。

HFAGGRE16>
•编解码器 wm8960极点主控、我们具有测试16K、48K 采样率。 CC2564MODAE REV 1.0,在 CC2564板上,来自 wm8960的 R42 2.048MHz MCLK,来自 wm8960的 R41数据对齐时钟,来自 wm8960的用于 cc2564的 R44 PCM 输入数据,但 R43没有数据发出。

C:\TI\Connectivity \CC256X BT\CC256x STM32 Bluetopia SDK\v4.0.2.2\FreeRTOS \STM3240G-EVAL\SAMPes\HFPAGDemo

是否应该配置一些参数? 编解码器、蓝牙堆栈版本 、耳机类型或其他类型? 谢谢!