Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW、 CC2564
MCU 在 STM32F4 MCU 上使用 STM32f407、CC256XSTBTBLESW TI 双模 Bluetooth协议栈
日志:
Openstack()。
蓝牙堆栈 ID:1.
已初始化 WBS 支持。
器件芯片组:4.1
BTPS 版本 :4.0.2.1
项目类型 :6.
固件版本 :7.26
应用程序名称 :HFPAGDemo
应用程序版本 :0.3.
本地 BD_ADDR:0x0017E9E57D52
GAP_SET_connectable_Mode (cmConnectable)。
GAP_SET_DISCOVERILEY_Mode (dmGeneralDiscoverable、0)。
GAP_SET_PACIFICE_Mode (pmPairableMode)。
GAP_Register_Remote_Authentication()成功。
(二
*命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、 *
* 结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
* UserConfirmationResponse、 *
* SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
* SetPairabilityMode、 *
* ChangeSimplePairingParameters、 *
* GetLocalAddress、SetLocalName、GetLocalName、 *
* SetClassOfDevice、GetClassOfDevice、 *
* GetRemoteName、ManageAudio、 *
* OpenAudioGatewayClient、CloseAgClient 、*
* ServiceDiscovery、UpdateControlIndicators、 *
* CallWaiting、SendCallerIdNotification、 *
* SetRingIndication、RingIndication、 *
* SetVoiceRecognitionActivation, *
* SetSpeakerGain、SetMicroPhoneGain、 *
* DisableRemoteSoundEnhancement, *
* SendOperatorInfo、SendIncomingCallState 、*
* SendSubNumber、SendCallList、 *
* 帮助 *
(二
HFAGGRE16>查询
返回值为0 GAP_PERITY_Inquiry ()成功。
HFAGGRE16>
GAP 查询进入结果:0x075717667657。
HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
GAP_Inquiration_Result:找到1个
GAP 查询结果:1、0x075717667657。
HFAGGRE16>对1
GAP_Initiate_Bonding (专用):功能成功。
HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
atLinkKeyRequest:0x075717667657
GAP_Authentication_Response ()成功。
HFAGGRE16>
atPINCodeRequest:0x075717667657
使用以下命令进行响应:PINCodeResponse
HFAGGRE16>PINCodeResponse 0000
PINCodeResponse。
GAP_Authentication_Response ()、Pin Code Response Success。
HFAGGRE16>
atLinkKeyCreation:0x075717667657
链接密钥:0xAE8E42EB62862D1E68E7CD191B3990B
链路密钥存储在本地。
HFAGGRE16>
ATAuthenticationStatus:0 Board:0x075717667657
HFAGGRE16>
HFAGGRE16>ServiceDiscovery 1 11.
SDP_Service_Search_Attribute_Request (耳机)成功。
HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
接收到 SDP 服务搜索属性响应(大小= 0x0010)
服务记录:1:
属性 ID 0x0000
类型:无符号整型= 0x00010002
属性 ID 0x0001
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1108
键入:UUUUID_16 = 0x1203
属性 ID 0x0004
类型:数据元素序列
类型:数据元素序列
键入:UUUID_16 = 0x0100
类型:数据元素序列
键入:UUUID_16 = 0x0003
类型:unsigned Int = 0x03
属性 ID 0x0005
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1002
属性 ID 0x0006
类型:数据元素序列
类型:无符号整型= 0x656E
类型:无符号整型= 0x006A
类型:unsigned Int = 0x0100
属性 ID 0x0008
类型:无符号整型= 0xFF
属性 ID 0x0009
类型:数据元素序列
类型:数据元素序列
键入:UUUUID_16 = 0x1108
类型:无符号整型= 0x0102
属性 ID 0x0100
类型:文本字符串=耳机
属性 ID 0x0302
类型:布尔值= false
HFAGGRE16>OpenAudioGatewayClient 1.
蓝牙设备地址:0x075717667657
打开远程免提端口= 0001
HFRE_Open_Remote_handsfree_Port:函数成功 ID = 0001。
OpenRemoteHandsFreePort:HFRE_Update_Current_Control_Indicator_Status 函数状态0。
HFAGGRE16>
atLinkKeyRequest:0x075717667657
GAP_Authentication_Response ()成功。
HFAGGRE16>
HFRE 打开端口确认、ID:0x0001、状态:0x0000。
HFAGGRE16>
HFRE 开放服务级别连接指示、ID:0x0001
RemoteSupportedFeaturesValid:true
RemoteSupportedFeatures:0x0000009F
RemoteCallHoldMultipartySupport:0x00000000
HFRE_Enable 呼叫线路识别
HFAGGRE16>
HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:35.
HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:38.
HFAGGRE16>HFRE 呼叫线路识别通知激活指示,ID:0x0001,启用:true。
HFAGGRE16>HFRE 呼叫等待通知激活指示,ID:0x0001,已启用:true。
HFAGGRE16>
接收到未知 HFRE 事件:11.
HFAGGRE16>ManageAudio 1.
HFRE_SETUP_Audio_Connection:功能成功。
HFAGGRE16>
HFRE 音频连接指示、ID:0x0001、状态:0x0000。
HFAGGRE16>
HFAGGRE16>HFRE 扬声器增益指示、ID:0x0001、扬声器增益0x000E。
HFAGGRE16>
•编解码器 wm8960极点主控、我们具有测试16K、48K 采样率。 CC2564MODAE REV 1.0,在 CC2564板上,来自 wm8960的 R42 2.048MHz MCLK,来自 wm8960的 R41数据对齐时钟,来自 wm8960的用于 cc2564的 R44 PCM 输入数据,但 R43没有数据发出。
C:\TI\Connectivity \CC256X BT\CC256x STM32 Bluetopia SDK\v4.0.2.2\FreeRTOS \STM3240G-EVAL\SAMPes\HFPAGDemo
是否应该配置一些参数? 编解码器、蓝牙堆栈版本 、耳机类型或其他类型? 谢谢!