请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-CC2650MA 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2540、 CC2650MODA、 TM4C123
您好!
我想将 cc2650 BoosterPack 与另一个 MCU、特别是 Tiva 配合使用。 我正在开始了解蓝牙、因此这可能是问题所在。
问题是、我找不到有关如何执行该操作的指南、因为所有信息似乎都与 MSP432库相关。
通过 UART 使用 CC2650 BoosterPack 是使用蓝牙标准中的通用命令? 如果是、我是否需要使用 CC2540中的蓝牙堆栈?
既然我在这里、我还想知道 CC2650MODA 是否随附 BoosterPack 中的软件、或者我是否需要像这里所述那样使用 LaunchPad 对其进行刷写? 
谢谢阅读、我希望有人能帮助我。