This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:CC2650 BoosterPack、MSP432之外的其他 MCU

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570654/boostxl-cc2650ma-cc2650-boosterpack-with-another-mcu-besides-msp432

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2540CC2650MODATM4C123

您好!
 
我想将 cc2650 BoosterPack 与另一个 MCU、特别是 Tiva 配合使用。 我正在开始了解蓝牙、因此这可能是问题所在。
问题是、我找不到有关如何执行该操作的指南、因为所有信息似乎都与 MSP432库相关。

通过 UART 使用 CC2650 BoosterPack 是使用蓝牙标准中的通用命令? 如果是、我是否需要使用 CC2540中的蓝牙堆栈?


既然我在这里、我还想知道 CC2650MODA 是否随附 BoosterPack 中的软件、或者我是否需要像这里所述那样使用 LaunchPad 对其进行刷写?

谢谢阅读、我希望有人能帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    未安装在 BoosterPack 套件上的单个 CC2650MODA 模块在出厂时附带内部存储器内容空白。 因此、需要对它们进行编程。

    要与 Tiva 配合使用、请查看此在线课程、其中包含适用于以下实验的 TM4C123 LaunchPad 选项: 实时蓝牙网络-塑造世界

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 JXS。 帮助很大。