This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650STK:不使用 IAR EW 编译的 simple_peripheral 示例

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602200/starterware-cc2650stk-simple_peripheral-example-not-compiling-with-iar-ew

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他部件:CC2650BLE-STACK

工具/软件:Starterware

您好!

我尝试使用 IAR EW 7.70.2来调试 CC2650STK 和 CC2650 Launchpad。

当我尝试从 BLESTACK 2.2.1中的 examples 文件夹编译 simple_peripheral 工程时、会导致如下所述的错误:

错误[Pe020]:标识符"UARTCC26XX_HWAttrsV1"未定义 C:\Progs\ti\BLE-Stack\BLE_SDK_2_02_01_18\src\boards\CC2650STK_CC2650STK.c 149

无论我使用哪种器件、无论是 Sensortag / Launchpad、我都会看到相同的错误。 我不确定这是否与该特定版本的 BLE 堆栈有关。  如何解决这个问题?如果有任何意见、我们将不胜感激。  

此致

Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新安装 BLE Stack v2.2.1以再次进行测试。