请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他部件:CC2650、 BLE-STACK
工具/软件:Starterware
您好!
我尝试使用 IAR EW 7.70.2来调试 CC2650STK 和 CC2650 Launchpad。
当我尝试从 BLESTACK 2.2.1中的 examples 文件夹编译 simple_peripheral 工程时、会导致如下所述的错误:
错误[Pe020]:标识符"UARTCC26XX_HWAttrsV1"未定义 C:\Progs\ti\BLE-Stack\BLE_SDK_2_02_01_18\src\boards\CC2650STK_CC2650STK.c 149
无论我使用哪种器件、无论是 Sensortag / Launchpad、我都会看到相同的错误。 我不确定这是否与该特定版本的 BLE 堆栈有关。 如何解决这个问题?如果有任何意见、我们将不胜感激。
此致
Suresh