请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 主题中讨论的其他器件:CC2540
尊敬的 TI:
我的 BLE Device Monitor (DM)有一些问题。 我已经测试了两个版本2.5和1.1.0、结果如下:
旧区 DM 向我展示 BLE 的完整地图、而不是新设置区 DM。 比较波纹图:
但是我不能使用旧 DM、因为它不支持 CC2540的 OAD。
3、旧 DM 与最新 DM 不同、高屏幕分辨率没有任何问题。 (我的 mentiоned 主题中有这个问题)!!!
为什么 DM 的更新版本如此糟糕?!?? 我花了很多时间来找到问题所在!