This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:最新器件监控器2.5未显示、与旧版 BLE 器件监控器1.1.0不同、未显示完整的 BLE 映射

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601984/cc2541-latest-device-monitor-2-5-don-t-show-full-ble-map-unlike-to-old-ble-device-monitor-1-1-0

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件:CC2540

尊敬的 TI:

我的 BLE Device Monitor (DM)有一些问题。 我已经测试了两个版本2.5和1.1.0、结果如下:

旧区 DM 向我展示 BLE 的完整地图、而不是新设置区 DM。 比较波纹图:

但是我不能使用旧 DM、因为它不支持 CC2540的 OAD。

3、旧 DM 与最新 DM 不同、高屏幕分辨率没有任何问题。 (我的 mentiоned 主题中有这个问题)!!!

为什么 DM 的更新版本如此糟糕?!?? 我花了很多时间来找到问题所在!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我已通知区经理开发人员您的帖子。 他会看一看,然后回来找你。

    谢谢、
    Fredrik