This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:在 LE 测试模式下从 ContinuousTx 切换到 ContinuousRX 时出现问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601119/cc2564-issue-in-le-test-mode-while-switching-from-continuoustx-to-continuousrx

器件型号:CC2564

您好!

我们实际上在我们的测试环境中使用 CC2564B。 我们以 LE 测试模式运行它、在两个方向上执行每个测试:

TI CC2564B  <->   DUT

我们看到以下问题:

我们开始使用 TI 作为发送器来发送定义数量的数据包。

之后、我们需要切换到连续接收模式。  

我们始终必须运行两次命令"HCI_LE_Receiver_Test"。 如果我们只运行它一次、它就无法启动。

另一种解决方法是重置器件。 但这需要大量时间(再次应用补丁和功率矢量)

我们的发送器有一个类似的问题、可以在您的其中一个版本中解决、请参阅上一篇文章 :e2e.ti.com/.../458458  

我不知道新的 C 版本是否已经解决了这个问题。 我目前没有

感谢您的支持

此致

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的硬件应用工程师、很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel、

    建议的方法是在不同的测试模式之间对器件进行下电上电。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、

    CC2564C 的行为是否与此类似?
    从一种测试模式切换到另一种测试模式时、需要重启电源、这种情况有些糟糕。 这意味着损耗、即 HCI_LE_TEST_END、未正确实现、或者无线电仍配置为另一种模式。
    TX 存在类似的问题、TI 已解决并在新的 Service Pack 中发布。

    此致
    Joel