请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我们实际上在我们的测试环境中使用 CC2564B。 我们以 LE 测试模式运行它、在两个方向上执行每个测试:
TI CC2564B <-> DUT
我们看到以下问题:
我们开始使用 TI 作为发送器来发送定义数量的数据包。
之后、我们需要切换到连续接收模式。
我们始终必须运行两次命令"HCI_LE_Receiver_Test"。 如果我们只运行它一次、它就无法启动。
另一种解决方法是重置器件。 但这需要大量时间(再次应用补丁和功率矢量)
我们的发送器有一个类似的问题、可以在您的其中一个版本中解决、请参阅上一篇文章 :e2e.ti.com/.../458458
我不知道新的 C 版本是否已经解决了这个问题。 我目前没有
感谢您的支持
此致
Joel