This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:访问 CC2650的射频核心功能

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570440/cc2650-access-to-rf-core-functionality-of-cc2650

器件型号:CC2650

尊敬的所有人:

我的问题与 CC2650无线电功能的可访问性有关:

1) 1)是否有方法可以访问 CC2650无线电内核的 IQ Rx/Tx 数据? 这是在测试模式还是正常模式下?
2) 2)是否可以在保持 PLL 运行的同时从 TX 模式切换到 RX 模式(以及相反)?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的堆栈不提供对无线电内核的低级访问、它遵循 BLE 规范中定义的规范。

    不确定您要执行的操作、但我建议查看提供无线电高级控制的 SmartRF Studio 工具:
    www.ti.com/.../smartrftm-studio

    祝你一切顺利