请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 尊敬的所有人:
我的问题与 CC2650无线电功能的可访问性有关:
1) 1)是否有方法可以访问 CC2650无线电内核的 IQ Rx/Tx 数据? 这是在测试模式还是正常模式下?
2) 2)是否可以在保持 PLL 运行的同时从 TX 模式切换到 RX 模式(以及相反)?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.