This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线通信和无线电源的新项目

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569508/new-project-with-wireless-communication-and-wireless-power-supply

主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

尊敬的 E2E TI 社区:

现在、我们有一个由一把手组成的系统、圆柱形、直径约为2cm、还有一个可以连接到手柄的施源器。 施源器有两个传感器、而手柄有一个微处理器内部。 现在、我们使用连接器、手柄上有凸形、施源器上有凹形。 连接器为施源器上的传感器提供电源、并且它还有一些导线、允许微处理器读取传感器信息。我们要移除公接头和母接头、并且我们要使用无线通信来传输的数据 传感器连接到微处理器。然后还需要评估如何为施源器上的传感器提供电源。 手柄和施源器的工作体积都很低:体积的形状为半个甜甜圈、高度约为6mm、长度约为15mm、宽度约为6mm。

请告诉我!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用2块 CC2640R2F WCSP 芯片替换施源器和手部之间的导线。 您可以使用纽扣电池在这两个器件上运行。
    我建议您从 CC2640R2F 数据表开始
    www.ti.com/.../datasheet
    并可通过以下链接购买样片(CC2640R2FYFVR):
    www.ti.com/.../samplebuy

    我们还提供了有关 TI-RTOS、超低功耗传感器控制器引擎和 BLE 软件的培训。 您可以在此处下载培训:
    software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin Lee:
    非常感谢您的反馈。
    为什么您建议我使用电池? 谁将为电池充电?
    为什么您不建议我使用 AirFuel 系统?
    请告诉我!

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不是电源方面的专家、因此除了我们的 BLE 产品和我们产品的功能之外、不能真正为您提供任何其他东西。