请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F尊敬的 E2E TI 社区:
现在、我们有一个由一把手组成的系统、圆柱形、直径约为2cm、还有一个可以连接到手柄的施源器。 施源器有两个传感器、而手柄有一个微处理器内部。 现在、我们使用连接器、手柄上有凸形、施源器上有凹形。 连接器为施源器上的传感器提供电源、并且它还有一些导线、允许微处理器读取传感器信息。我们要移除公接头和母接头、并且我们要使用无线通信来传输的数据 传感器连接到微处理器。然后还需要评估如何为施源器上的传感器提供电源。 手柄和施源器的工作体积都很低:体积的形状为半个甜甜圈、高度约为6mm、长度约为15mm、宽度约为6mm。
请告诉我!
此致