This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使用外部32MHz 时钟驱动

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601496/cc2541-driving-with-external-32mhz-clock

器件型号:CC2541

您好!

我想使用外部32MHz 时钟线路来驱动 CC2541。 我看到有一个使用外部32KHz 时钟的应用手册(AN119)、但我找不到任何与32MHz 振荡器相关的东西。

从 CC2541方框图中可以看到、我假设时钟源应以电容方式耦合到 XOSC_Q1、并使用旁路电容将 XOSC_Q2接地。 但是、在我完成设计之前、我真的想确认一下。

请告知:

  1. CC2541上的哪个引脚应接收外部32MHz 时钟源? XOSC_Q1或 XOSC_Q2?
  2. 允许的最大驱动电压是多少? 它是否与32kHz 振荡器(0V-VDD)相同?
  3. 是否需要任何串联电阻器、或者串联电容器是否足够?
  4. 您是否对应使用的组件值有建议?

非常感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Djdude、

    CC2541不支持外部32MHz 时钟。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的快速响应。

    我可能没有正确解释这种情况。 我们将硅基振荡器用作时钟源(例如32MHz 方波,在50%占空比下幅值为0VDD)。

    AN119介绍了如何将此类时钟源连接到 CC2541、以替代32KHz 振荡器。 应使用哪个引脚来接收32MHz 方波、XOSC_Q1或 XOSC_Q2? 并且0 VDD 的振幅是否正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Djdude、

    也许我不够清楚。 CC2541中的32MHz 振荡器仅支持晶体作为时钟源。 不支持外部生成的时钟信号(来自 TCXO 等)。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    没有问题。 感谢您的帮助和快速回答。

    此致