请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我想使用外部32MHz 时钟线路来驱动 CC2541。 我看到有一个使用外部32KHz 时钟的应用手册(AN119)、但我找不到任何与32MHz 振荡器相关的东西。
从 CC2541方框图中可以看到、我假设时钟源应以电容方式耦合到 XOSC_Q1、并使用旁路电容将 XOSC_Q2接地。 但是、在我完成设计之前、我真的想确认一下。
请告知:
- CC2541上的哪个引脚应接收外部32MHz 时钟源? XOSC_Q1或 XOSC_Q2?
- 允许的最大驱动电压是多少? 它是否与32kHz 振荡器(0V-VDD)相同?
- 是否需要任何串联电阻器、或者串联电容器是否足够?
- 您是否对应使用的组件值有建议?
非常感谢您提供的任何帮助!