请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
我的客户使用 CC2640并希望降低电流消耗。
他们正在编辑 Host_Test 的示例代码。
他们有以下两个问题。
如果您有任何信息、请告诉我。
1. 我的客户使用 RCOSC_LF。
它们计划通过在非连接待机模式下更改为不执行 RCOSC 校准(间歇性操作)来降低电流消耗。
有什么方法可以做到这一点吗? 请给我一些建议、告诉我该做什么以及检查的位置。
2. 它们是否需要考虑待机模式下外设的电流消耗?
如果是、请告诉我应该添加哪种外设以及应该添加多少电流。
此致、
Miyashiro