This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:有关 CC2640待机模式的问题

Guru**** 2567755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569913/cc2640-question-about-standby-mode-of-cc2640

器件型号:CC2640

您好!

我的客户使用 CC2640并希望降低电流消耗。
他们正在编辑 Host_Test 的示例代码。
他们有以下两个问题。
如果您有任何信息、请告诉我。

1. 我的客户使用 RCOSC_LF。
  它们计划通过在非连接待机模式下更改为不执行 RCOSC 校准(间歇性操作)来降低电流消耗。
  有什么方法可以做到这一点吗? 请给我一些建议、告诉我该做什么以及检查的位置。

2. 它们是否需要考虑待机模式下外设的电流消耗?
  如果是、请告诉我应该添加哪种外设以及应该添加多少电流。


此致、
Miyashiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不建议通过电源模块打开和关闭校准、我建议您即时更改校准周期。 校准周期由软件定时器(时钟对象)控制、因此很容易更改时钟周期。 请参阅以下应用报告:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    在我们的 simplelink Academy 培训中,我们还介绍了如何即时更新时钟周期:
    software-dl.ti.com/.../ble_01_custom_profile.html

    在待机模式下、没有外设可用。 可能引入更高电流的唯一因素是 IO 配置和外部连接(如果有)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    非常感谢您的快速回复。
    我可以很好地理解。
    如果有问题、我将再次询问您。

    此致、
    Miyashiro