This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:采用 SC16IS752的 UART 软件控制(Xon/Xoff)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/601575/cc2541-uart-software-control-xon-xoff-with-the-sc16is752

器件型号:CC2541

您好!

我目前正在设置 SC16IS752以连接 CC2541。 我不想使用硬件流控制(使用 RTS 和 CTS 线路)、而只想使用 TX 和 RX 线路。 我还将 HostTestRelease 刷写到我的 CC2541中、但我不确定应该在该项目中修改什么来设置软件流控制。

我对固件代码进行了哪些更改、以便它可以发送和接收 Xon/Xoff 字节、从而知道何时应该开始侦听和解释我要发送到 CC2541芯片的 HCI 操作码?

(我正在使用具有 CC2541的 TiWi UB1芯片。 我也不使用 EM 板。)

谢谢、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Al、

    CC2541 USART 不支持 UART 软件流控制(Xon/Xoff)。 您可以在《CC254x 用户指南》(SWRU191)的 USART 一章中看到更多详细信息。 支持硬件流控制(RTS/CTS)或支持不带流控制的双线制。 如果要实现节能、必须使用 MRDY/SRDY 信令 IO。

    祝你一切顺利