请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我目前正在设置 SC16IS752以连接 CC2541。 我不想使用硬件流控制(使用 RTS 和 CTS 线路)、而只想使用 TX 和 RX 线路。 我还将 HostTestRelease 刷写到我的 CC2541中、但我不确定应该在该项目中修改什么来设置软件流控制。
我对固件代码进行了哪些更改、以便它可以发送和接收 Xon/Xoff 字节、从而知道何时应该开始侦听和解释我要发送到 CC2541芯片的 HCI 操作码?
(我正在使用具有 CC2541的 TiWi UB1芯片。 我也不使用 EM 板。)
谢谢、
阿尔