This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:LAUNCHXL-CC2650

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600870/ccs-launchxl-cc2650-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对 launchpad 非常陌生。 我使用过另外两个处理器、但如何控制 LaunchPad 对我来说是全新的。

我有 CCS 版本7.0.0、当我想选择器件时、只有 CC430... 器件。  

此外、我需要的是 ADC 初始化、以及使用电缆(而不是蓝牙连接)将信息从 ADC 存储器寄存器传输到 MATLAB 的代码。  

如果有人有教程或代码、我希望我能获得帮助。

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来好像您没有为您的设备安装设备支持。 运行安装程序时、需要选择:

    如果没有,可以在现有安装文件夹上重新运行安装程序以添加它。


    [引用用户="Ana Covic"]

    此外、我需要的是 ADC 初始化、以及使用电缆(而不是蓝牙连接)将信息从 ADC 存储器寄存器传输到 MATLAB 的代码。  

    如果有人有教程或代码、我希望我能获得帮助。

    [/报价]

    有关代码示例、请查看 BLE Stack v2.2.1

    http://www.ti.com/tool/ble-stack

    下面的视频还将帮助您快速入门:

    https://training.ti.com/simplelink-academy-develop-your-bluetooth-low-energy-project

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我一直在看这个教程、但是我在任何地方都找不到 Project Zero。 你可以告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    视频显示为过时。 我将把这个主题移至低功耗蓝牙论坛。 那里的专家可以提供最佳的入门资源。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我找到了一些 Youtube 教程、其中介绍了如何在 CCS 中最终访问 Launchpad (以及来自 RTOS 的示例)、但我仍然需要对所有函数和使用的所有内容进行解释。