工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试弄清楚我们的器件用于 BLE SIG 的 BLE 配置文件。 除了运行我们的自定义配置文件所需的配置文件外、我们目前实际上不会公开任何 BLE SIG 配置文件、该配置文件使用 GATT 通知和读取无响应。 我们可能还会使用 BLE SSP 安全性。 您能否确认(如果可能)需要以下哪些 GATT 配置文件来运行具有和不具有安全性的基本 BLE 功能(开箱即用):
核心协议
协议/ 配置文件 参考
(总和 ICS)对所有层的外部 ICS 摘要
(产品)所有层的外部产品类型
(RF)无线电第2卷、A 部分
(BB)基带第2卷、B 部分
(LMP)链路管理器第2卷、第 C 部分
(80211PAL) 802.11协议适配层第5卷,A 部分
(80211 MAC-PHY) 802.11 MAC/PHY IEEE 802.11-2007
(HCI)主机控制器接口第2卷、第 E 部分
(AMPHCI) AMP 主机控制器接口第5卷、A 部分
(L2CAP)逻辑链路控制和适应协议第3卷、A 部分
(A2MP) AMP 管理器协议第3卷、第 E 部分
(SDP)服务发现协议第3卷、B 部分
(GAP)通用访问 配置文件 第3卷、第 C 部分
(LL)链路层第6卷、B 部分
(RFPHY) RF PHY 第6卷、A 部分
(4.0HCI) 4.0主机控制器接口第3卷、第 E 部分
(GATT)通用属性 配置文件 第3卷、第 G 部分
(ATT)属性协议第3卷、第 H 部分
(SM) Security Manager Protocol (安全管理器协议)第3卷、第 F 部分