This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:BLE SIG 配置文件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600998/ccs-cc2640r2f-ble-sig-profiles

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试弄清楚我们的器件用于 BLE SIG 的 BLE 配置文件。 除了运行我们的自定义配置文件所需的配置文件外、我们目前实际上不会公开任何 BLE SIG 配置文件、该配置文件使用 GATT 通知和读取无响应。 我们可能还会使用 BLE SSP 安全性。 您能否确认(如果可能)需要以下哪些 GATT 配置文件来运行具有和不具有安全性的基本 BLE 功能(开箱即用):

 

核心协议  
协议/ 配置文件 参考
(总和 ICS)对所有层的外部 ICS 摘要  
(产品)所有层的外部产品类型  
(RF)无线电第2卷、A 部分  
(BB)基带第2卷、B 部分  
(LMP)链路管理器第2卷、第 C 部分  
(80211PAL) 802.11协议适配层第5卷,A 部分  
(80211 MAC-PHY) 802.11 MAC/PHY IEEE 802.11-2007  
(HCI)主机控制器接口第2卷、第 E 部分  
(AMPHCI) AMP 主机控制器接口第5卷、A 部分  
(L2CAP)逻辑链路控制和适应协议第3卷、A 部分  
(A2MP) AMP 管理器协议第3卷、第 E 部分  
(SDP)服务发现协议第3卷、B 部分  
(GAP)通用访问 配置文件 第3卷、第 C 部分  
(LL)链路层第6卷、B 部分  
(RFPHY) RF PHY 第6卷、A 部分  
(4.0HCI) 4.0主机控制器接口第3卷、第 E 部分  
(GATT)通用属性 配置文件 第3卷、第 G 部分  
(ATT)属性协议第3卷、第 H 部分  
(SM) Security Manager Protocol (安全管理器协议)第3卷、第 F 部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处列出的并非所有配置文件都是基于 GATT 的配置文件。
    请参阅 Bluetooth.com (www.bluetooth.com/.../adopted-specifications)上提供 的基于 GATT 的已采用规范、其中哪些配置文件需要安全性、哪些不需要安全性。
    其中一些采用的配置文件位于 Simplelink CC2640R2 SDK 中的 blestack/ble5stack 组件下。 (例如 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33\source\ti\ble[5] stack\profiles)

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    谢谢!