This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:更改列出器件的特征值的简单中央示例。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569134/rtos-launchxl-cc2650-simple-central-example-changing-characteristic-value-of-listed-device

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

海友

cc2650 BLE 堆栈打动了我、有人能帮我吗?

问题说明

我想通过 BLE 在两个 CC2650 Launchpad 之间发送数据。  

我已经对两个 CC2650 LaunchPad 进行了编程、 一个具有 简单的 BLE 中央 和其他 Project Zero 示例。  

我想通过另一个中央设备将一些值发送到项目0的"数据服务(第三个自定义服务)"。

有可能吗?  

CC2650是否具有足够的 RAM 和闪存以用作中央器件?

谢谢你

此致、

Tom Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以按照入门演示中的说明写入该特征。 是的、CC2650可用作中央设备。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一些关于列出服务的提示吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    列出服务意味着什么? 您是否正在尝试获取名称?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想向数据服务的特性值写入文本值(在 Project Zero 示例中为自定义 BLE 服务)。 以便我可以在外设上串行打印数据。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这提供了读取和写入特性 的指令:software-dl.ti.com/.../ble_01_basic.html。

    -弥敦