请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI-RTOS
海友
cc2650 BLE 堆栈打动了我、有人能帮我吗?
问题说明:
我想通过 BLE 在两个 CC2650 Launchpad 之间发送数据。
我已经对两个 CC2650 LaunchPad 进行了编程、 一个具有 简单的 BLE 中央 和其他 Project Zero 示例。
我想通过另一个中央设备将一些值发送到项目0的"数据服务(第三个自定义服务)"。
有可能吗?
CC2650是否具有足够的 RAM 和闪存以用作中央器件?
谢谢你
此致、
Tom Victor