This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:无法编程

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569545/cc2640-unable-to-program

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650STK

大家好、

1.我有一个具有 CC2640F128RGZR 微控制器的电路板,该微控制器将由1.8V 电源供电运行。

我有 一个在3.3V 电源上运行的 SimpleLink SensorTag 调试器 DevPack 板。

我的问题是-这个 DevPack 是否适合对我的电路板进行编程和调试?

或者 需要在 JTAG 线路上使用任何电压电平转换器?

提前感谢。

此致、

Raviteja.G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处找到信息:
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    但在这方面,我的问题并不清楚。
    我使用的 CC2650STK 调试器在3.3V 下运行、但我的板在1.8V 的外部稳压器模式下运行。
    该调试器现在未检测到我的器件。
    我怀疑 JTAG 接口需要从3.3V 电平转换为1.8V。
    那么、这种电平转换是否有必要?

    此致、
    Raviteja.G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.8V 似乎不足以使 CC2640稳定运行。 总之、我不认为它需要调试器和 CC2640之间的电平转换器。