请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件:CC2650STK、
大家好、
1.我有一个具有 CC2640F128RGZR 微控制器的电路板,该微控制器将由1.8V 电源供电运行。
我有 一个在3.3V 电源上运行的 SimpleLink SensorTag 调试器 DevPack 板。
我的问题是-这个 DevPack 是否适合对我的电路板进行编程和调试?
或者 需要在 JTAG 线路上使用任何电压电平转换器?
提前感谢。
此致、
Raviteja.G