This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2640R2F:CC259x 和 BLE 远距离!

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2592, CC2591, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600936/cc2640r2f-cc259x-and-ble-long-range

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2592CC2591CC2590

您好!

我 在这里看到了具有 CC2640R2F @ 1.5km 的远距离视频、并在这里看到了适用于 CC2640 (第一代)的范围扩展器参考设计。

我知道 TI 具有 范围扩展器芯片组(cc259x)

TI 是否有任何已发布的新 CC2640r2f 和 CC259x 范围扩展器的测试/规格? 我知道它们会增加功耗、但想查看在 BLE 的最低吞吐量模式下、是否有任何有关 BLE 范围的理论测试数据。

我想了解的是、通过添加此范围扩展器、人们可以预期(通过视线)更远的距离是多少?

感谢您的帮助!

标签:CC2640、CC2640R2F、CC2590、CC2592、CC2591

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 OD、

    我们尚未结合 BT5远距离模式和 CC2590进行任何测量。 不过、您可以使用范围计算器(可在论坛顶部的便利贴中找到)来估算您将获得的额外范围。 假设 CC2590为您提供10dBm 的输出功率和2dB 的改进灵敏度、CC2592为20dBm/3dB。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik!