请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件: CC2640、 CC2592、 CC2591、 CC2590
您好!
我 在这里看到了具有 CC2640R2F @ 1.5km 的远距离视频、并在这里看到了适用于 CC2640 (第一代)的范围扩展器参考设计。
我知道 TI 具有 范围扩展器芯片组(cc259x)。
TI 是否有任何已发布的新 CC2640r2f 和 CC259x 范围扩展器的测试/规格? 我知道它们会增加功耗、但想查看在 BLE 的最低吞吐量模式下、是否有任何有关 BLE 范围的理论测试数据。
我想了解的是、通过添加此范围扩展器、人们可以预期(通过视线)更远的距离是多少?
感谢您的帮助!
标签:CC2640、CC2640R2F、CC2590、CC2592、CC2591