This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何更改 simpleBLEPeripheras/SmartRF Studio 上的 BLE 访问地址?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/569561/how-to-change-ble-access-address-on-simplebleperipheral-smartrf-studio

您好!  

我有一个 National Instrument 设备用于发送数据包、我希望通过 SmartRF Studio RX 数据包模式接收数据包。

NI 侧的 BLE 访问地址不是标准地址 0x8e89bed6、我已更改 SmartRF Studio 上的访问地址、但它不起作用。

是否可以更改 BLE 堆栈2.02项目或 SmartRF Studio 上的 BLE 访问地址?

谢谢、

Wei Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    根据蓝牙规范、无法更改广播的访问地址。 您需要使用专有模式来拥有自定义访问地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    您能否分享有关如何使用专有模式的知识?
    我可以更改 TI 无线电测试上的访问地址、这似乎对我来说是可行的。
    非常感谢。

    Wei Lu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在我们的 TI 2.4GHz 专有论坛中提问、届时将有专家为您提供帮助。
    e2e.ti.com/.../964