请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我有一个 National Instrument 设备用于发送数据包、我希望通过 SmartRF Studio RX 数据包模式接收数据包。
NI 侧的 BLE 访问地址不是标准地址 0x8e89bed6、我已更改 SmartRF Studio 上的访问地址、但它不起作用。
是否可以更改 BLE 堆栈2.02项目或 SmartRF Studio 上的 BLE 访问地址?
谢谢、
Wei Lu