器件型号:CC2540DK
你好
我想与连接每个 CC2540 USB 软件狗的2台 PC 通信。
第一个 CC2540 USB 软件狗(我将其称为软件狗 A)作为与 PC1连接的主设备进行滚动。
第二个 CC2540 USB 软件狗(我将其称为软件狗-b)作为与 PC2连接的从设备进行滚动
我已经在 PC1和 donger-b 中使用 B-tool 和 HCI 命令的 donger-A 之间成功进行了通信
例如,如果我在 PC1的 btool 中使用 dongs-a 发送读取命令,donle-a 将发送该命令,并在 dongle-b 中获取一些数据作为响应。
但我想使用 PC2来更改 dong-b 的某些值。
例如,如果 PC2发送命令或执行某些操作,将“Device Name”(设备名称)值( 下图中的 TI BLE 全部)更改为“My BLE Device”(我的 BLE 设备),则其值将发生更改,然后我想使用 dongs-a 和 PC1读取 dongdongs-b 中的新值(“My BLE Device”)。
我花了一些时间尝试在 wiki 和这个论坛中搜索类似的项目或问题,但很遗憾,我无法获得有关“USB 软件狗”的提示
我该怎么做?
1.对于初学者来说,最简单的方法是什么?
我是 CC2540的乞丐、在固件方面也不太好。
2.是否有任何 HCI 命令可更改 PC2的 donger-b 值?
如果是、是什么?
3.我是否必须知道 USB 协议才能在 dongle2和 PC2之间进行通信?
请帮帮我。 谢谢你。
以下是我的设置。
[主 CC2540 USB 软件狗(软件狗 A)]
CC2540_USBdongle_HostTestRelease_All.hex 已下载。
[从 CC2540 USB 软件狗(软件狗-b)]
HostTestRelease 项目文件已下载。
它已将其设置为作为从设备滚动。