请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、现在我要做的一个项目是允许客户更改数据广播的频道。 我们现在都是通道37、38和39。 嗯、有一些轻微的错误、当我写入该值时、它不会将其更改为我写入的值。
在 peripheral.c 中、我们知道通道37、38和39分别为0x01、0x02和0x04。 当我写入0x01时、广播通道应该成为通道37、但不幸的是、它不是。 要配置通道、我应该使用 GAPRole_SetParameter、对吧? 因为当我使用该 GAP 设置参数函数时、我可以对其进行更改。 由于我只需为项目添加此要求、因此我只需遵循此项目中已定义的函数。 基本上、它们从简单的 nV 写入值、然后将其传递到 osal_nV、但它不起作用。
我的问题是,如果要配置广播通道的值,我应该使用什么功能?